This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720RSNR

Guru**** 2507355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM, BQ25720, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422131/bq25720-bq25720rsnr

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在尝试为电池(11.2V/3A)充电,我从 RPS 提供电源(12V/2A)。 还与 SMBus 进行通信、并根据 bq25720evm 将寄存器位更改为充电选项0 (020E)和充电电流(0800)。但我的电池未充电。

您能在这方面帮助我吗? 下面是我的日志信息。

.

Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    看来您的应用需要大电源。 需要更大的电量来为电池充电。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的建议、根据您的建议、我们提供的输入电源为15V、5A、负载电池组已连接12V、3.6A。 在 RPS 中、仅消耗40mA、同时对该电池进行放电、电压为6.5V。

    请帮我解决这个问题、以便为电池充电。

    谢谢!

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    该器件分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒定电流、恒定电压。 在充电周期开始时、器件会检查电池电压并相应地调节电流/电压。

    对于2S 至4S 应用、当电池电压低于最小系统电压 VSYS_MIN ()时、充电器处于预充电状态。 当 EN_LDO=1b 时、充电电流是384mA 和 Charge_Current ()设置的较低值。 384mA 钳位电流用于防止 BATFET 过热。 当 EN_LDO=0b 时、充电电流通过 CHARGE_CURRENT ()寄存器进行编程。

    当电池电压高于最小系统电压 VSYS_MIN ()且低于最大充电电压 CHARGE_VOLTAGE ()时、充电器处于恒流(CC)模式。 充电器将充电电流调节为 CHARGE_CURRENT ()设置。 充电电压低于 CHARGE_VOLTAGE()设置。

    当电池电压达到最大充电电压 CHARGE_VOLTAGE ()时、充电器处于恒压(CV)模式。 充电器将电池电压调节为 CHARGE_VOLTAGE ()设置。 充电电流由充电器确定、它低于 Charge_Current ()设置。

    当充电电流降至终止电流(由用户确定)以下时、主机可以通过编程 CHARGE_CURRENT ()=0来停止充电。

    电池充电曲线如下所示。  

     

    我建议将最小系统电压寄存器  VSYS_MIN()值降低至6V。 您 可以看到更大的充电电流。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们检查了寄存器  EN_LDO is1、 我更改了充电选项0、充电电压和充电电流、但我没有获得负载连接器上的电压 、并且还在上一个屏幕截图中获取日志、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    您试过吗?

    [报价用户 id="44516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422131/bq25720-bq25720rsnr/5453323 #5453323"]

    我建议将最小系统电压寄存器  VSYS_MIN()值降低至6V。 您 可以看到更大的充电电流。  

    [报价]

    它看起来是基本的操作问题。 您是否阅读过我们的 BQ25720EVM 用户指南?

    用户指南的链接 BQ25720、BQ25723评估模块

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我正在使用采用 BQ25720_EVM Schematic 中的参考的定制电路板。 随附的定制电路板原理图请查看  

    以下是当前用于测试的硬件设置。

    设置具有 STM32 EVB、BQ25720定制电路板和3.7V 锂离子单节电池。 STM32用于通过 SMBus 连接定制电路板、以下是 GPIO 连接。

    用于电池 IC 侧
    PC10 = ILIM_HIZ = i/p
    PC11 = CHRG_ok = o/p.
    PC12 = OTG/VAP = I/p
    PD2 =电芯控制= i/p
    PC8 = CMP_OUT = o/p.

    设置=12V、10A 的输入电源

    通过 SMBus 配置以下寄存器。

     VSYS_MIN 寄存器= 0x100 (设置为100mV)、

    充电选项0寄存器= 0x020E。

    充电电流寄存器= 0x0800 (设置为256mA)

    充电电压寄存器= 0x0800 (设置为默认值)

    按照显示上述4个寄存器设置的系统日志、读取相同的寄存器以确认相应的值、以及其他状态寄存器

    请分享您的反馈。

    谢谢、此致、

    Tagore。


    e2e.ti.com/.../7433.4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    接地网带应短接。 请将 FB3替换为低阻抗物理短路、例如焊球/电桥。
    为了快速实现概念验证项目、强烈 推荐使用 BQ25720EVM。  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger。

    感谢您分享这一伟大的知识。 我可以使用 STM32微控制器为电池充电;但是、

    1.我不确定如何使用日志监控电池充电状态。

    2.要监控哪个寄存器和位?

    3.如何确定电池的充电百分比?

    将4s2p 电池组和电流表连接到负载侧时、输入电阻(R60、R61)会烧断;如何解决该问题?



    您能帮助我开发一下吗?

    谢谢!

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    请阅读有关0x20充电状态寄存器的数据表。  充电器不知道电池的百分比、该功能称为电池电量监测计功能、例如建议使用 BQ40Z50。  

    R60和 R60是1206 0.25W 电阻器。 您或许可以增大这两个电阻器的功率。  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

    谢谢、它可以工作并可以为电池充电。

    1)如果我想用最大充电电流为电池充电、是否需要更改我的硬件?

    2)如果我将固件代码配置为允许在 charge_current()处的最大充电电流为7A、我是否需要修改任何硬件? 升压部分或 BQ25720RSNR 部分的天气情况?


    问候和感激之情

    Tagore。

    e2e.ti.com/.../8712.4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以获取您的邮件 ID 以便共享我的布局文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    我们在 TI.com 上有一个参考设计 PMP22409。  

    您可以通过此仅上传链接发送文件。  

    tidrive.ext.ti.com/.../39221629-502a-4244-bd46-cd35bac4ff9d

    5U_Pr4dx

    此致、

    老虎