请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 工具与软件:
您好!
我有一个由两节串联的锂离子电池组成的电池、
我希望 RSOC 零电平位于6.5V、而不是位于电池放电(5V)结束时。
电池在最小 Term Voltage 值= 5V (如 SLUA848–2018年6月3.6 Term Voltage 中所写)的情况下完成学习周期。
然后显示:"学习周期完成后、如果电量监测计需要在更高的电压下报告0%、可以向上调节该值"。
请告诉我、除了 Voltage 参数项之外、我是否需要更改设置中的任何其他内容才能将 RSOC 零点电平提高到6.5V?
是否需要更改设计容量?