This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何正确提高 RSOC 零电平?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436524/bq40z50-how-to-properly-raise-the-rsoc-zero-level

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我有一个由两节串联的锂离子电池组成的电池、

我希望 RSOC 零电平位于6.5V、而不是位于电池放电(5V)结束时。

电池在最小 Term Voltage 值= 5V (如 SLUA848–2018年6月3.6 Term Voltage 中所写)的情况下完成学习周期。

然后显示:"学习周期完成后、如果电量监测计需要在更高的电压下报告0%、可以向上调节该值"。

请告诉我、除了 Voltage 参数项之外、我是否需要更改设置中的任何其他内容才能将 RSOC 零点电平提高到6.5V?

是否需要更改设计容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、我认为这里唯一需要更改的参数是项 Voltage。 该算法很大程度上依赖于 Design Capacity 进行计算、不应更改电芯的标称容量。

    此致、

    Anthony