This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:2个级联、FUSE 引脚没有输出

Guru**** 2606825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436516/bq76952-2pcs-cascaded-fuse-pin-has-no-output

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

 客户使用2个 级联 BQ76952、相关寄存器组如下所示、

 ;、CFET/DFETF OFF 阈值设置1A μ s

2、;延时3S μ s

3.启用 PF B 和 PF_EN;

4. PF_FUSE 和 FETF_FUSE ;

5.使用底部 AFE 保险丝引脚;

当充电和放电电流为1.5A 时、不会设置 CFETF/DFETF、从而导致 FUSE 引脚没有有效信号输出并且无法熔断保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您分享这些设置。 您是否知道当电流为1.5A 时 CFET 或 DFET 是否被禁用?

    仅当 CFET 和 DFET 已禁用时、CFETF 和 DFETF 才会触发 while 电流测量值在已编程的延迟时间内达到/超过可编程阈值。 第5.3.9节 第5.3.10节 找到此培训系列的所有内容。

    此致、
    Alexis