This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:Ucc256601

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434084/ucc25660-ucc256601

器件型号:UCC25660

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们尝试使用  ucc256601ddbr LLC 和 ucc28910dr 反激式设计840瓦 EV 充电器、 我们遇到了一些问题、设计不是

在最低 Vac 和 VDC 下以满载运行(如170Vac 至220Vac 或268VDC 至300Vdc)、其运行电流仅为8A  

EV 充电器 规格:- 交流输入- 170V-265V、50-60Hz

                   需要输出- 84v - 10A

测试条件:-  

如果 我们 提供的 VDC 输入 (如268 VDC 设计)仅为8 A 、并且在这种情况下所有引脚电压都正常、如 BLK、FB、LL、V5P、VCC、TEST iSNS、(未找到任何故障)

如果我们提供 VDC 输入、如310VDC 设计、运转良好( 高达10A)

我们还尝试不同的测试选项来解决该问题、我们尝试1到6个选项。 我们也尝试外部 VCC 为 ucc256601 但问题仍然相同.

我将分享随附文件中的所有详细信息(如波形图)、如果您需要更多详细信息、请尽快帮助我们解决此问题。  

e2e.ti.com/.../TI-840-watt-EV-charger-details.zip

谢谢、此致  

Aditya Arya  

 

                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您共享文件。 控制器可能达到 OPP 故障。 为确认这一点、您是否可以通过将10k 欧姆电阻(将 R203替换为10k)与 OPTO 串联来重新测量 I-opto。 您是否还可以将 TSET 较低的电阻更改为124k。  请在8A 负载和268V 直流输入时测量并分享波形:HS、ISNS、Iopto、Vout。 请在同一捕获中捕获 HS 的频率和 Iopto 的平均值。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikanta  

    我正在共享波形 HS , ISNS, IOPTO, VOUT 与改变测试较低电 阻(124k 欧姆)和 iopto 电阻(10k ) ;- tek0010 , Vout-绿色, ISNS 蓝色, HS -红色, IOPTO-黄色

    我共享没有任何变化 HS 和 iPOTO 也(tek0003 ) :- HS -红色, IOPTO -黄色

    谢谢、此致

    Aditya Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我认为 R203的测量值不准确。 如果我反算 FBReplica、则控制器应该已经处于 OPP 故障状态、而此处并非如此。 那么、您能否重新验证测量结果。 另外、您能否分享您的电子邮件。 我们可以使用 Webex 来加快调试速度。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta  

    测量正常,我也用万用表进行了验证。 相同的电压电平。 令人惊讶的是、在所有 Vdc IN - FB 电压从125mV 到80mV 不等。 Iopto 是125到80uA。 它应该是82uA 至40或30uA。  
    在我们的案例中、如何计算 FB replica (IFB 为125至80uA)您如何将此条件称为 OPP? tek00011采用选项测试4和 R203–10k Ω

     tek00012带有选项测试1和 R203 10k Ω

     tek00013带有选项测试2和 R203 10k Ω

     tek00019打开 VDC (启动)、绿色 Vout、蓝色 fb、黄色- I OPTO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我们将通过 Webex 会议进行讨论、接下来我将结束该主题。

    此致

    Manikanta P