工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们尝试使用 ucc256601ddbr LLC 和 ucc28910dr 反激式设计840瓦 EV 充电器、 我们遇到了一些问题、设计不是
在最低 Vac 和 VDC 下以满载运行(如170Vac 至220Vac 或268VDC 至300Vdc)、其运行电流仅为8A
EV 充电器 规格:- 交流输入- 170V-265V、50-60Hz
需要输出- 84v - 10A
测试条件:-
如果 我们 提供的 VDC 输入 (如268 VDC 设计)仅为8 A 、并且在这种情况下所有引脚电压都正常、如 BLK、FB、LL、V5P、VCC、TEST iSNS、(未找到任何故障)
如果我们提供 VDC 输入、如310VDC 设计、运转良好( 高达10A)
我们还尝试不同的测试选项来解决该问题、我们尝试1到6个选项。 我们也尝试外部 VCC 为 ucc256601 但问题仍然相同.
我将分享随附文件中的所有详细信息(如波形图)、如果您需要更多详细信息、请尽快帮助我们解决此问题。
e2e.ti.com/.../TI-840-watt-EV-charger-details.zip
谢谢、此致
Aditya Arya



tek00011采用选项测试4和 R203–10k Ω
tek00012带有选项测试1和 R203 10k Ω 
tek00019打开 VDC (启动)、绿色 Vout、蓝色 fb、黄色- I OPTO