Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI
工具与软件:
我正在设计一个隔离式升压转换器、用于升压到高达12V。
我一直收到消息: 错误--期待关键字刺激、Saw VDC。
我不确定这是否是唯一的问题,但它似乎是唯一明显的问题。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在设计一个隔离式升压转换器、用于升压到高达12V。
我一直收到消息: 错误--期待关键字刺激、Saw VDC。
我不确定这是否是唯一的问题,但它似乎是唯一明显的问题。

e2e.ti.com/.../12V_5F00_Boost2_2D00_2024_2D00_11_2D00_13T09_2D00_02.zip
我已上传我的项目、您可以看一下吗?
我现在将获得:
错误(ORPSIM-15141):节点 N03248处的连接少于2个。
尊敬的 Dylan:
抱歉、我没有看到相同的错误、但我在"Parametric Sweep"窗口上方发现了一个剩余错误:VIN 位于参数名称单元格中、但 VIN 最初未定义为参数。 这意味着参数名称单元格引用了未定义的参数。 在打开您的文件后、窗口如下图所示、如果原理图中未定义 VIN、则应删除该 VIN。 选中全局参数、然后您可以删除该单元格。 另外、请记住取消选中"Parameter Sweep"。 这将修复"undefined parameter VIN"错误。

由于您使用的是 PSpice-for-TI、因此您需要执行另一步骤才能运行仿真: 再进行点击 左侧的"Probe Window"、 取消选中 最后一个图、和 检查 打开的原理图上的所有标记。

然后、您可以向要在绘图窗口中查看的原理图中添加不超过三个探头。 我刚才在 SW 节点上增加了一个电压探头

仿真运行并显示 Probe 窗口后、点击左侧的图标、仿真结果将会显示。

除此之外、您的模型文件也没有问题。 以上仿真是在 PSpice 中运行您的文件后得到的。
希望这对您有所帮助。
此致、
Youhao