This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:错误--预期关键字激励、SAW VDC。

Guru**** 2506885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437285/lm5181-error----expecting-keyword-stimulus-saw-vdc

器件型号:LM5181
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我正在设计一个隔离式升压转换器、用于升压到高达12V。

我一直收到消息: 错误--期待关键字刺激、Saw VDC。

我不确定这是否是唯一的问题,但它似乎是唯一明显的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您使用 LM5181进行设计。  我刚刚下载了 LM5181 PSpice 模型、并 在 PSpice 中点击了"Simulation"、觉得效果不错。  

    因此、我不确定我是否真的理解您的问题。

    • 您使用哪种软件?
    • 错误信息的快照?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的答复。 我正在使用 PSpice for TI。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我明白了。  我正在使用完整的 rev17.4 PSpice。  我们使用完整版本来开发模型、但由于一些设置冲突、我们无法在同一台计算机上安装 PSpice-for-TI。  让我试试: 您能否点击 VDC 并定义源电压?  它现在似乎在你的电路中没有价值。  在以下快照中、一个 VDC 是参考位号、另一个应替换为某个值。   

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我保持电压不变的原因是我想在一系列电压上对其进行测试。

    我已将其更改为电压值、但现在我将收到一个不同的错误:

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仿真设置窗口中尝试此操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../12V_5F00_Boost2_2D00_2024_2D00_11_2D00_13T09_2D00_02.zip

    我已上传我的项目、您可以看一下吗?  

    我现在将获得:  

    错误(ORPSIM-15141):节点 N03248处的连接少于2个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    抱歉、我没有看到相同的错误、但我在"Parametric Sweep"窗口上方发现了一个剩余错误:VIN 位于参数名称单元格中、但 VIN 最初未定义为参数。  这意味着参数名称单元格引用了未定义的参数。  在打开您的文件后、窗口如下图所示、如果原理图中未定义 VIN、则应删除该 VIN。  选中全局参数、然后您可以删除该单元格。  另外、请记住取消选中"Parameter Sweep"。  这将修复"undefined parameter VIN"错误。

    由于您使用的是 PSpice-for-TI、因此您需要执行另一步骤才能运行仿真:  再进行点击 左侧的"Probe Window"、  取消选中 最后一个图、和 检查 打开的原理图上的所有标记。

    然后、您可以向要在绘图窗口中查看的原理图中添加不超过三个探头。  我刚才在 SW 节点上增加了一个电压探头

    仿真运行并显示 Probe 窗口后、点击左侧的图标、仿真结果将会显示。

    除此之外、您的模型文件也没有问题。  以上仿真是在 PSpice 中运行您的文件后得到的。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎已解决我的错误、但是出现了新错误:

    我已经尝试重新绘制电线、移动电线并更换任意一侧的零件。 (以黄色突出显示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    您似乎尚未阅读模型原理图下方的注释:   

    请通过删除 R8使 TC 引脚保持悬空。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao