Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25730
主题中讨论的其他器件:BQ25798、
工具与软件:
您好! 我在我自己的 USB PD 电池充电器工作,我不知道为什么,电源不断切断,有时回来。 IC 在未与充电器建立电压连接的情况下持续闪烁其所有4个 LED ... 我的中学里没有人可以要求我现在的帮助... 请观看以下视频:
PCB 外观如下图所示、TPS 位于 USB C 下方、顶部的左侧。 我还附上了底部以及 TPS 和相关器件的原理图作为参考。
CC 电容器位于 USB-C 原理图上。

现在、我知道这可能听起来很奇怪、但作为(随机发现的)解决方案、之前我曾在芯片周围应用干净的磁通、但不知何故、它会神奇地获得所需的 MIN 5、MAX 20V、MIN 1.5A、MAX 5A USB 合约、因为我确实使用 TPS PPHV 提供的电源通过 BQ25798为电池充电... 但是、正如我说过的那样、那是神奇磁通方法奏效的时候... 以下是它的外观:

另请参阅 PCB 工作图:

您觉得我的原理图/图有什么问题吗? 您可以看到、唯一直接由协商者供电的是充电器。 3.3V 降压稳压器直接连接到 USB C VBUS、在建立合约后、也会为 TPS 供电。 如果需要、我可以为其他组件提供其余的原理图、但这会使我的项目相当开源、我不希望... 如果必要,但我会做它,因为我一直需要帮助的这个个人项目,从开始,你的人是有经验的这里。
我觉得奇怪的一点是、TPS 具有一个 VIN_3V3引脚... 此外、TPS 可由 VIN_3V3供电、或直接由 VBUS 供电作为"电池无电启动"。 但是、如果您看一下我们的 PCB 图、我们实际上二者都在做。 由于3V3降压转换器不依赖协商器、因此它会在输入端存在电压时立即尝试向协商器供电。 同时协商器收到 VBUS 上的电压、可能... 两个电源不能同时连接? 我是否应该移除将3V3输出连接到 VIN_3V3引脚的0o 电阻器、并让 TPS 在 DEAD_BATTERY 条件下运行? 请参阅 芯片数据表中的这个段落: