This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:USB 电源会切断并每半秒左右返回一次、但是它有时确实能保持稳定并很好地灌入功率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427290/tps25730-usb-power-cuts-off-and-comes-back-every-half-a-second-or-so-but-it-does-stabilize-sometimes-and-sinks-power-well

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好! 我在我自己的 USB PD 电池充电器工作,我不知道为什么,电源不断切断,有时回来。 IC 在未与充电器建立电压连接的情况下持续闪烁其所有4个 LED ... 我的中学里没有人可以要求我现在的帮助... 请观看以下视频:

e2e.ti.com/.../bad.mp4

PCB 外观如下图所示、TPS 位于 USB C 下方、顶部的左侧。 我还附上了底部以及 TPS 和相关器件的原理图作为参考。  

CC 电容器位于 USB-C 原理图上。

           

现在、我知道这可能听起来很奇怪、但作为(随机发现的)解决方案、之前我曾在芯片周围应用干净的磁通、但不知何故、它会神奇地获得所需的 MIN 5、MAX 20V、MIN 1.5A、MAX 5A USB 合约、因为我确实使用 TPS PPHV 提供的电源通过 BQ25798为电池充电... 但是、正如我说过的那样、那是神奇磁通方法奏效的时候... 以下是它的外观:

另请参阅 PCB 工作图:

您觉得我的原理图/图有什么问题吗? 您可以看到、唯一直接由协商者供电的是充电器。 3.3V 降压稳压器直接连接到 USB C VBUS、在建立合约后、也会为 TPS 供电。 如果需要、我可以为其他组件提供其余的原理图、但这会使我的项目相当开源、我不希望... 如果必要,但我会做它,因为我一直需要帮助的这个个人项目,从开始,你的人是有经验的这里。  

我觉得奇怪的一点是、TPS 具有一个 VIN_3V3引脚... 此外、TPS 可由 VIN_3V3供电、或直接由 VBUS 供电作为"电池无电启动"。 但是、如果您看一下我们的 PCB 图、我们实际上二者都在做。 由于3V3降压转换器不依赖协商器、因此它会在输入端存在电压时立即尝试向协商器供电。 同时协商器收到 VBUS 上的电压、可能... 两个电源不能同时连接? 我是否应该移除将3V3输出连接到 VIN_3V3引脚的0o 电阻器、并让 TPS 在 DEAD_BATTERY 条件下运行? 请参阅 芯片数据表中的这个段落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个注意事项:

    1.从 VIN_3V3上断开 LDO_3V3。 这些电容器不会被连接、会导致出现不必要的行为。

    2. FAULT_IN/ GO 在哪里? 我不知道信号从 TPS25730的引脚转至何处。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO_3V3未连接到 VIN_3V3。 您在哪里可以看到连接?

    2. FAULT_IN 未连接到任何地方。 为什么、它应该连接到某个设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我的错误。

    2. FAULT_IN/:故障输入断开与端口的连接。 通过10k 电阻器连接到 LDO_3V3。 要使器件不处于故障状态、必须将其设置为逻辑高电平。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Conner 先生! 我订购了一款布局经过改进且 FAULT_IN 拉至 LDO_3V3的新 PCB。 如果问题仍然存在、我将向您提供有关此问题的最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 除非您回来再说、否则我会将此问题标记为已解决(一旦新 PCB 投入使用并进行测试)。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是问题,现在它运行良好,谢谢! 我知道它有很长的延迟、但刚才我已经完成了大部分测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 祝你度过美好的一天!

    此致、

    Conner