Thread 中讨论的其他器件:TPS560430
工具与软件:
您好!
可以在 SW 处使用二极管来保护器件免受 Vout 短路至>30V 的影响吗?
设计如下。
12V 至16V 输入、最大负载350mA。

第一个测试显示负载低于50mA 时行为正常、但会出现次谐波振荡。

此致、
Viktor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
可以在 SW 处使用二极管来保护器件免受 Vout 短路至>30V 的影响吗?
设计如下。
12V 至16V 输入、最大负载350mA。

第一个测试显示负载低于50mA 时行为正常、但会出现次谐波振荡。

此致、
Viktor
尊敬的 Viktor:
输出环路应该尽可能小。 通过降压电感器和输出电容器之间的二极管引入阻抗。 我认为它不适合像这样的高频电源转换器、因此不推荐。
您正在尝试避免输出电压偏置超过30V 并损坏 TPS560430?
我假设电压源是 VBAT、其标称电压为12V、对于负载突降、最大电压约为32V。
TPS560430可支持短接至 VBAT。 唯一建议是在 SW 和 VIN 之间使用肖特基二极管、因此高侧体二极管不会导通。
你好、Marshall
正是我在使用此设计、我完全同意您的意见。 我知道这并不理想、但这并不意味着它无法按预期工作。 我想知道我还需要考虑哪些其他风险。 我尝试保持环路尽可能小。 这里的另一个功能对我很重要、您的假设是正确的、即 SW 引脚在高于此引脚接受的电压下的保护。 输入电压确实为12V (带容差)、但输出短路保护应为高达32V 的电压。 在电源线上的某个位置使用了一个二极管来保护反向电流(在上面的印刷屏幕中没有看到)、因此高侧的体二极管受到保护。 所以、输出端对较高电压的短路是这里最重要的事情。 关于如何实现此功能、您有什么其他建议吗? 非常感谢。