This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:软启动

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438168/lm5008a-soft-start

器件型号:LM5008A

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望在 Vin 达到目标阈值(例如54Vin)后、在3.3V 上有200ms 的延迟时间。

我们可以考虑的唯一方法是使用 RT/SD 引脚、可能具有 R 分频器和/或 RC 延迟、但 RT 上拉决定 Fsw、因此想知道它是否会导致任何问题?  请您提供建议吗?  

P.S.客户不希望远程禁用 RT/SD、因为主机在另一侧隔离、需要添加额外的光耦。  

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan  

    我认为您需要像这样的外部 UVLO 电路。 您可以使用 R4-C1 RC 延迟对延迟时间进行编程。  请参阅下面的电路。  

    - EL