This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:调节 UCC256403启动

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430071/ucc256403-regulation-ucc256403-startup

器件型号:UCC256403

工具与软件:

e2e.ti.com/.../8372.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

您好、TI:

我的转换器的特性:28V/40A。

启动时存在调节问题。 我有一个1秒的电压阶跃、该电压阶跃在空载条件下持续增加、直至达到设定的电压。

当我突然改变负载时、有时我设法调节、有时我不会和电压急剧下降、而无法进行调节。

但是、当我轻轻改变输出电流/负载时、调节没有问题。

附件是输出电压和控制环路图片:

第1幅图像原始电流变化从0到1A:

在空载条件下启动:

渐进负载变化

红色 输出电流

绿色输出电压

置于 PJ 中

可以帮帮我吗? 幻灯片。

此致、

Bastien Bertrand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了原理图、从功能上看、它看起来正确。  您可以使用 Excel 工具检查环路补偿器件设置。

    您可以在以下链接中找到 Excel 工具。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    对输出执行类似这样的步骤很奇怪。  

    您能告诉我示波器图中的通道1和通道2是什么吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    通道1对应于输出电压、通道2对应于输出电流。

    我发现在调节时这些电压阶跃非常奇怪。 我有一个印象,我的调节是稳定的,但很慢,甚至太慢...对我来说,这是一个调节问题,你认为什么?

    我目前有110度的相补角、是不是太大? 我知道我在启动时具有突发选项(选项6)。

    这种转换器的工作原理、我想缺少了一些东西、或者忽略了一些东西。 知道我的灵感来自您的降级板、我也具有。

    谢谢、希望您能帮助我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色波是输出电压(CH4)

    红色波是输出电流(CH2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    110度的相补角很好。  我想它实际上是80度、但它仍然很多、所以这不是您的问题。

    步骤很奇怪。

    有一点、我希望您检查 VIN、VCC 和软启动、以确保一切都按预期运行。  

    1.软启动中不应有任何步骤、不应有步骤的 RC 启动特性。  

    2. 需要在软启动期间对 VCC 和 VIN 进行良好调节。  如果它们不是、这可能是您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我通过 TI 编辑的 UCC256403 Excel 文件进行搜索、以了解环路补偿。 您能解释一下这条曲线是什么吗? 幻灯片。

    因为、我认为这是我的次级侧的问题、可能与并联稳压器或光耦合器的极化有关。
    我看你说什么,但我不说一个反常的功能障碍。

    不过、在突发模式下、我的 Vout 阶跃与脉冲频率相同。 这可能是在这里我的转换器的问题...因为我的突发连接到软启动和 FB 引脚..和 FB 引脚,这是我的类型 II ,我认为有一个问题...


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了我最后一条消息之外、我还检测到 RVCC 上有一个故障。 我不明白这种故障的类型是什么...我的测试条件是:

    -输入电压: 400V

    -输出电压:28V

    -输出电流: 0A.

    黄色 RVCC

    绿色 Vout

    当 Vout 上升时、Iout = 0A。 在此之前、Iout = 1A、无法将电压调节为28V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

    您能否 与您的功率级值共享设计计算器。  

    我 怀疑控制器在故障重新启动期间出现 OCP 故障。 您是否可以尝试将 ISNS 电阻器值减半?

    为了进行调试、我建议您浏览应用手册的第25-27页: UCC25640x LLC 谐振控制器功能简介概述和启动指南(TI.com) 。 此应用手册 介绍了正常条件下 IC 每个引脚的预期电压、以便您轻松查明触发了哪个故障。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我附加了我的设计 calculator.e2e.ti.com/.../LLC_5F00_BB_5F00_Design.xlsx

    我将尝试将电阻降低到100欧姆、看看会发生什么情况。 我会给你回复的。

    也感谢文档、我不知道。 非常感谢。

    在您回到我的设计上来之前、祝您心情愉快。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的先例消息之外、我已经解决了我的 STARTUP 问题->这是我的零件的软启动错误。 我放置了错误的电容器(80pF 而不是100nF)。

    但是、负载变化始终存在问题。 当我将负载设置为4A 时、RVCC 上会出现故障、转换器会关闭、然后正确启动。 我不明白为什么...我会给你我的范围下面的图片:

    绿色 Vout

    黄色 RVCC

    再次感谢、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

    正如我在之前消息中所述、您需要查看引脚电压、以查看触发了哪个故障。 基于此、我们可以更改组件值。

    在控制器进入 FAULT 状态之前、请观察应用手册中提到的电压。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。 当我在 BW 引脚上设置差分探头时、我将 RVCC 设置为故障、并且转换器的 Vout 会关闭。 我可能对该引脚有很多扰动吗?

    对于 ISNS、我不看到反常情况。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

    我认为 BW OVP 不会让控制器进入故障状态、因为我没有在您上次共享的输出电压波形中观察到任何过冲。

    出于调试目的、您可以移除应该禁用 OVP 故障的上部 BW PI 电阻器电阻。 然后连接 RBW 的等效电阻、如下面的所示。 这将 具有与之前相同的突发模式设置。

       

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 和 Manikanta:

    我发现转换器上有问题。 我会列出你我的许多问题:

    1. 我的 SS 引脚上有一个错误。 我使用80 pF 而不是80 nF。 这解决了启动中的 Vout 步骤。
    2. 我忘记在 RVCC 上放置的电容器比自举电容器 Cboot 多4到5倍。 我现在输入了这个、它解决了转换器上的故障问题。

    感谢您的帮助。

    此致