工具与软件:
e2e.ti.com/.../8372.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf
您好、TI:
我的转换器的特性:28V/40A。
启动时存在调节问题。 我有一个1秒的电压阶跃、该电压阶跃在空载条件下持续增加、直至达到设定的电压。
当我突然改变负载时、有时我设法调节、有时我不会和电压急剧下降、而无法进行调节。
但是、当我轻轻改变输出电流/负载时、调节没有问题。
附件是输出电压和控制环路图片:
第1幅图像原始电流变化从0到1A:

在空载条件下启动:

渐进负载变化

红色 输出电流
绿色输出电压
置于 PJ 中
可以帮帮我吗? 幻灯片。
此致、
Bastien Bertrand