This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:请给我们提供数据表以及更多的信息以及更多的细节

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676, CSD95410RRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437165/csd95410rrb-please-provide-us-data-sheet-and-more-infomation-with-more-details

器件型号:CSD95410RRB
主题中讨论的其他器件:TPS53676

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们选择了 TPS53676、并根据 EVM 电路图考虑将 CSD95410用于功率级。

但是、CSD95410数据表根本不描述规格或引脚配置。

我曾尝试从 CSD95410网站发出请求、但也找不到链接。

我有两个问题。

(1)

是否可以获取 CSD95410数据表?

(2)

我们将 TPS53676用作 Agilex-7的电源。 输入电压为12V。

(+) CSD95485RWJ:是否有任何器件具有更高的 RMS 电流? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

上述线程指出 CSD95485更好、但在下表中未列出。

哪一个功率级更合适?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请联系 vr@list.ti.com 获取完整数据表。

    2.  CSD95485 是较旧的器件。 具有这种封装的更新器件是 CSD95410RRB、它对于这一代器件具有最高的 RMS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    我已联系您提供的电子邮件地址。

    感谢您的支持。

    此致、

    毫米