This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:使用 TPS25961的锂电池保护

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436898/bq25170-lithium-battery-protection-using-a-tps25961

器件型号:BQ25170

工具与软件:

当电池充电器上发生单个故障时、我将尝试保护锂电池免受过压和过流的影响。  如果 BQ25170上的 ISET 短路、则电池中的电流将超过 CSA 限制。  我们的战栗无法通过200mA 看到;否则我们无法通过 CSA 测试。  如果 BQ25170 IN 至 OUT 引脚短路(CSA 将再次进行单次故障测试)、电池将出现过压(>4.2V)。  我要尝试使用 TSP25961电子保险丝、将电子保险丝放在充电器和电池之间、从而设计一种用于电池的保护、但在有电子保险丝时、充电器将不会为电池充电。  如果 我将电池直接连接到充电器(BQ25170)、它将运行良好并能够按预期充电。  我已经把我的电路的一个图表,并将它附加到这篇帖子.  您能建议我如何处理电池保护吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电池组通常具有内置保护监测器、可防止过压和过流。  这可能存在于你的中吗?

    一种可能保护器件的示例是 BQ298xyz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。  是的、我们的电池组中有一个保护电路、但未通过 UL 认证;因此、我们需要在电路板上有一个"冗余"保护电路。  看到的是 BQ298xyz 器件。  我看到 Digkey 这款开发板可供购买、我最好今天购买它来了解器件。  但是、在查看此器件的数据表后、有几个问题。   

     我们的电池电压为4.2V、因此 根据数据表第3页的表4、我假设我需要 BQ298218。  你同意吗?  我看到该器件的交货周期为2025年2月5日、这并不理想。  Digikey 列出了参数等效值 、但其 OVP 电压较高、因此我认为不能使用这些参数。  如果器件不可用于原型测试、这会给我们带来困难。

    2. 这个问题与第一个问题有一定的关系。  我看到 OVP 延迟为1.25秒、似乎很长。  这对于 CSA 是否可接受?  我似乎无法从 CSA 联系人中获得可靠的答案、您能对此说些什么吗?

    3. 我们需要将 OCC (过充电电流)限制在200mA。  再次参考表4、对于 BQ298218、它显示为-18mV、我不了解电流的含义。  我还没有机会深入了解数据表、您能回答吗?

    Diane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、我们  仅将 TI BQ25170电池充电器用作参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane:

    对于冗余保护、您是否需要 BQ298x 提供所有保护? 我看到过使用简单的 OVP 保护器就足够了。  

    [报价 userid="604423" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436898/bq25170-lithium-battery-protection-using-a-tps25961/5513625 #5513625"]1.  我们的电池电压为4.2V、因此 根据数据表第3页的表4、我假设我需要 BQ298218。  你同意吗?  我看到该器件的交货周期为2025年2月5日、这并不理想。  Digikey 列出了参数等效值 、但其 OVP 电压较高、因此我认为不能使用这些参数。  如果零件不可用于原型测试、这会使我们处于一个困难的境地。

    如果您想查看其他器件、也可以使用 BQ297x。 您还可以订购 EVM 并评估与您需要的值稍有不同、从而了解该器件是如何工作的。

    [报价 userid="604423" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436898/bq25170-lithium-battery-protection-using-a-tps25961/5513625 #5513625"]2.  这个问题与第一个问题有一定关系。  我看到 OVP 延迟为1.25秒、似乎很长。  这对于 CSA 是否可接受?  我似乎无法从 CSA 联系人获得可靠的答案、您能对此说些什么吗?

    OVP 通常延迟很长、因此我们没有看到客户有任何这方面的问题。

    [报价 userid="604423" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436898/bq25170-lithium-battery-protection-using-a-tps25961/5513625 #5513625"]3.  我们需要将 OCC (过充电电流)限制在200mA。  再次参考表4、对于 BQ298218、它显示为-18mV、我不了解电流的含义。  我没有机会深入了解数据表、您能回答吗?[/QUOT]

    BQ298x 使用感测电阻器实现电流保护、通常是放置在器件低侧的 mOhm 电阻器。 如果器件检测到检测电阻上有-18mV 电压、则会触发保护功能。 对于200mA 的电流、您需要90m Ω 的感应电阻器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon