工具与软件:
当电池充电器上发生单个故障时、我将尝试保护锂电池免受过压和过流的影响。 如果 BQ25170上的 ISET 短路、则电池中的电流将超过 CSA 限制。 我们的战栗无法通过200mA 看到;否则我们无法通过 CSA 测试。 如果 BQ25170 IN 至 OUT 引脚短路(CSA 将再次进行单次故障测试)、电池将出现过压(>4.2V)。 我要尝试使用 TSP25961电子保险丝、将电子保险丝放在充电器和电池之间、从而设计一种用于电池的保护、但在有电子保险丝时、充电器将不会为电池充电。 如果 我将电池直接连接到充电器(BQ25170)、它将运行良好并能够按预期充电。 我已经把我的电路的一个图表,并将它附加到这篇帖子. 您能建议我如何处理电池保护吗?