This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:启动电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437468/ucc28730-q1-start-up-voltage

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想知道、如果添加电路来使用 UCC28730-Q1精确地控制大约50 +/- 3V 的线路电压、则有任何可能性

以下是计算结果

输入电压(运行) 50.       非线性
NPA 0.744      
IVSL (运行) 190 225. 275. μA μ A 所述的要求
RS1. 354. 299 244. kΩ μ A
RS1. 299      
输入电压(运行) 42.26664. 50.0526 61.1754.   先前状态向量

上表显示了42V 至61V 的启动电压(典型值为50V)

确切要求是什么  

输入50至1700V

输出12V、0.4A

请告诉我您的建议。

谢谢

此致

Ramakrishna Challa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解、那么您希望 UCC28730在 Vin 小于50V +/-3V 时保持非活动状态(或不上电)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压约为50V +/-2V、则处于活动状态

    而如果输入电压约为45V +/2V、则处于非活动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为 Vin UVLO 为21V。 除非实施外部电路来打开/关闭 IC、否则无法在45V 时将 IC 保持非活动状态。

    您可能会混淆 VS 引脚功能。 VS 引脚将用于检测交流线路的欠压/输入。 您可以 配置引脚对直流输入做出反应。 一旦 Vin 电压高于 UVLO 阈值21V、IC 将切换3个周期以检查 VS 引脚电流。 如果 VS 电流小于220uA、则器件将触发低压线路保护并停止开关。

     IVSL (Run)值因数据表而异。 如果您需要更精确的范围、 可以添加比较器+ FET、以强制 VS 引脚接地。