主题中讨论的其他器件: UCC28730
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想知道、如果添加电路来使用 UCC28730-Q1精确地控制大约50 +/- 3V 的线路电压、则有任何可能性
以下是计算结果
输入电压(运行) | 50. | 非线性 | |||
NPA | 0.744 | 。 | |||
IVSL (运行) | 190 | 225. | 275. | μA μ A | 所述的要求 |
RS1. | 354. | 299 | 244. | kΩ μ A | |
RS1. | 299 | 。 | |||
输入电压(运行) | 42.26664. | 50.0526 | 61.1754. | 先前状态向量 |
上表显示了42V 至61V 的启动电压(典型值为50V)
确切要求是什么
输入50至1700V
输出12V、0.4A
请告诉我您的建议。
谢谢
此致
Ramakrishna Challa