This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633:要了解一个通道中是否存在 LED 故障、可以关闭另一个通道中的 LED

Guru**** 2527820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437645/tps92633-to-know-whether-if-led-failure-in-one-channel-can-off-the-leds-in-other-channel

器件型号:TPS92633

工具与软件:

尊敬的团队:

TPS92633中有3个通道。 打开的单个 PD 输入。  
我们是否能够关闭其余的其他通道。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    当 TPS92633的 FAULT 引脚被拉至低电平时、会禁用所有输出通道。 建议使用上拉电阻配置 FAULT 引脚。 在此配置中、当一个通道断开时、FAULT 引脚会被拉低、并且所有通道都会被禁用。

    此致、

    Zach