Thread 中讨论的其他器件: BQ25882
工具与软件:
嗨、团队:
我有一个应用、其中使用 TPS25751数据表中推荐的配对 BQ2xxxx GPN 之一(器件与 TPS25751器件一起使用)、实施者将支持 USB-C PD (最好具有)、将 BC1.2检测 作为拉电流和灌电流、SDP、CDP、DCP。
我已经确认这种部件组合能够支持所有功能、但 TPS25751是否支持非标准 USB 电源并非如此。
有详细说明 BQ25882或类似工具可以、但 TPS25751 未明确声明。
我知道 BC1.2标准、通过 D+/D-作为标准连接到 USB 端口、支持非标准 USB。
如果正确、我可以要求提供电池充电器 TPS25851和 USB C 端口之间的接线图吗?
然后、解释一下这如何协同工作?