This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:支持非标准 USB 以及通过 D+/D-连接到 BC1.2的

Guru**** 2553590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435625/tps25751-support-for-non-standard-usb-in-adddition-to-bc1-2-over-d-d-

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25882

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个应用、其中使用 TPS25751数据表中推荐的配对 BQ2xxxx GPN 之一(器件与 TPS25751器件一起使用)、实施者将支持 USB-C PD (最好具有)、将 BC1.2检测 作为拉电流和灌电流、SDP、CDP、DCP。

我已经确认这种部件组合能够支持所有功能、但 TPS25751是否支持非标准 USB 电源并非如此。

有详细说明 BQ25882或类似工具可以、但  TPS25751 未明确声明。

我知道 BC1.2标准、通过 D+/D-作为标准连接到 USB 端口、支持非标准 USB。

如果正确、我可以要求提供电池充电器 TPS25851和 USB C 端口之间的接线图吗?

然后、解释一下这如何协同工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TPS25751能够通过其 GPIO4和 GPIO5枚举 BC1.2、请参阅下面的方框图以了解相关信息:  

    您无需将 DP/DM 线路从 USB-C 连接器连接至 BQ257xx、而是可以将其路由至 TPS25751、并且在 BC1.2合约期间、TPS25751将正确配置 BQ。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:


    感谢您演示。

    我想我的请求措辞可能有误;我正在寻找支持的"非标准"充电详细信息列表、例如:




    我们是否能够详述 TPS25751的可比性? 我需要指示我们将获得的电流(I ILM)电压(D+)(如果不是"典型"情况)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    以下是作为供电方枚举时支持的 BC1.2方案 TPS25751列表:  

    对于受电方、提供了以下选项:  

    如果客户的系统中具有 EC、则可以读取 TPS25751电源状态寄存器(0x3F)以了解有关建立哪个连接的详细信息:  

    如果需要进一步说明、请告诉我!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin