Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ24133
工具与软件:
您好!
我使用带适配器和1节电池的 BQ25798。 VPMID 配置为7V。
用户案例是器件使用电池(不带适配器)工作。 如果在启动后(即备份模式下)拔下适配器、则此情况良好(VSYS 和 VPMID 正确)。
但是、关键的情况是适配器未插入、并且电池已断开并重新连接-->未生成 VPMID
(类似的简单情况是:当适配器不存在时连接一节电池)。
我知道电池模式可以在 VBUS 为高电平时启用(通过设置 EN_BACKUP=1)、但在我的情况下、VBUS 为低电平(不能插入适配器)
如何在仅启动电池的情况下生成 VPMID 和 VSYS 电压? 通过从 BAT 到 VBUS 的反馈电压(二极管+电阻)? 你有什么建议吗?
感谢你的帮助
此致