This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池启动时的 VPMID 电压问题(不带适配器)

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437794/bq25798-vpmid-voltage-issue-with-a-startup-on-battery-without-adapter

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ24133

工具与软件:

您好!

我使用带适配器和1节电池的 BQ25798。 VPMID 配置为7V。

用户案例是器件使用电池(不带适配器)工作。 如果在启动后(即备份模式下)拔下适配器、则此情况良好(VSYS 和 VPMID 正确)。

但是、关键的情况是适配器未插入、并且电池已断开并重新连接-->未生成 VPMID
(类似的简单情况是:当适配器不存在时连接一节电池)。

我知道电池模式可以在 VBUS 为高电平时启用(通过设置 EN_BACKUP=1)、但在我的情况下、VBUS 为低电平(不能插入适配器)

如何在仅启动电池的情况下生成 VPMID 和 VSYS 电压? 通过从 BAT 到 VBUS 的反馈电压(二极管+电阻)? 你有什么建议吗?

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    未连接适配器时、V (SYS)= V (BAT)。  遗憾的是、备份模式仅在移除 VBUS 后才可用。  此外、当电池和适配器都被移除时、所有寄存器都会恢复正向/充电模式默认值、这意味着需要主机 I2C 写入来重新配置 反向/备份模式。  由于您拥有一节电池、因此我认为您需要一个双芯片解决方案、包含一个1S 充电器、如 BQ24133和一个从电池到 SYS 的升压转换器(您的 PMID)。  施加适配器时、SYS=PMID=适配器、但移除适配器后、升压转换器将打开、以便为 SYS=PMID 提供7V 电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回答。

    我希望保留 bq25芯片。

    在数据表的 BQ24133典型应用中、我看到了一个 D2二极管将 VBAT 反馈到 AVCC 中。

    是否有可能对我的应用采取同样的想法? 我知道 BQ25 VBUS 的最小值是3.6V、但是借助降压-升压转换器、电池电压可以提升到4.0V 用于多路复用并触发备用模式。

    感谢所有建议

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我不这么认为。  理论上、您可以使用二极管或用于 VBUS 的适配器或电池电压、但您必须在采用电池电源时禁用充电、以防止电池自行充电。  那么、由于反向/OTG 模式或备用模式会始终在 VBUS 上存在电压、您如何才能得到它们?  由于存在该电压、备用模式根本不起作用。 \

    此致、

    Jeff