请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C45 工具与软件:
你(们)好
客户正在使用 UCC28C45 作为待机电源 、这是通过反激式 拓扑为充电器桩模块供电。 他们发现当充电桩系统开始工作时、RTCT PIN 的波形工作异常。 波形如下所示。
我的问题是
- 您能提供一些见解吗、我可以在下一步向客户核实哪些问题、以确定根本原因吗?
- 您是否曾看到过这种现象?
我认为、RTCT 内部是充电和 放电电容周期的恒流源。 如果 RTCT 的值是恒定的、则频率应该是稳定的。 RT= 6.8K、CT=1nF
1.当充电器桩模块关闭时、只有 UCC28C45可以正常工作。 RTCT 管脚正常。

2. 当充电器桩模块开启但无负载时 、UCC28C45正常工作。 RTCT 引脚的输出。

3. 充电器桩模块接通并施加10A 负载(600V 输出电压)时 、UCC28C45正常工作。 RTCT 引脚的输出。

4. 充电器桩模块接通 并满载时(600V 输出电压、40KW)、 UCC28C45工作。 RTCT 引脚的输出。