主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 TPS55288
工具与软件:
您好-
客户希望将此 EVM 用于驱动 TEC、作为其闭环温度控制的一部分、以设置/保持温度设置点。 为此、他们需要:
1.编写与 GUI 连接的代码(通过 USB2ANY)、或
2.编写 I2C 代码以直接与 EVM 通信
我为您提出的问题:
1.对以下哪些路径有什么评论会更容易?
2.我们可以从任何 I2C 代码开始吗? 我只能在登录页面上看到 GUI 信息
谢谢!
Tyler
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好-
客户希望将此 EVM 用于驱动 TEC、作为其闭环温度控制的一部分、以设置/保持温度设置点。 为此、他们需要:
1.编写与 GUI 连接的代码(通过 USB2ANY)、或
2.编写 I2C 代码以直接与 EVM 通信
我为您提出的问题:
1.对以下哪些路径有什么评论会更容易?
2.我们可以从任何 I2C 代码开始吗? 我只能在登录页面上看到 GUI 信息
谢谢!
Tyler
您好、Tyler:
建议使用 MCU 直接将 I2C 代码写入 TPS55288。
我们没有示例代码。 但是、如果客户在设置 I2C 寄存器方面有任何问题、我们将提供帮助。
一些 I2C 寄存器设置指南:
1.Vout:Vout 由 REF_LSB、REF_MSB 和 INTFB 位(在 VOUT_FS 寄存器中)设置。 例如、默认 REF=282mV 和 INTFB=0.0564、Vout=282mV/0.0564=5V。
要将 Vout 设置为其他电压、请配置 REF_LSB 和 REF_MSB。
2.启用 Vout:将 OE 位(MODE 寄存器中)设置为1。 然后器件开始开关、Vout 通常在3.6ms 内上升到目标电压。
3.其它功能如 Vout/FPWM 选择、Vout_limit、PFM 压摆率等可以根据寄存器映射进行设置。
BRS、
布莱斯