This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:I2C 代码

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424842/tps55288evm-045-i2c-code

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS55288

工具与软件:

您好-

客户希望将此 EVM 用于驱动 TEC、作为其闭环温度控制的一部分、以设置/保持温度设置点。 为此、他们需要:  

1.编写与 GUI 连接的代码(通过 USB2ANY)、或

2.编写 I2C 代码以直接与 EVM 通信

我为您提出的问题:

1.对以下哪些路径有什么评论会更容易?

2.我们可以从任何 I2C 代码开始吗? 我只能在登录页面上看到 GUI 信息

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    建议使用 MCU 直接将 I2C 代码写入 TPS55288。

    我们没有示例代码。 但是、如果客户在设置 I2C 寄存器方面有任何问题、我们将提供帮助。

    一些 I2C 寄存器设置指南:
    1.Vout:Vout 由 REF_LSB、REF_MSB 和 INTFB 位(在 VOUT_FS 寄存器中)设置。 例如、默认 REF=282mV 和 INTFB=0.0564、Vout=282mV/0.0564=5V。
    要将 Vout 设置为其他电压、请配置 REF_LSB 和 REF_MSB。
    2.启用 Vout:将 OE 位(MODE 寄存器中)设置为1。 然后器件开始开关、Vout 通常在3.6ms 内上升到目标电压。
    3.其它功能如 Vout/FPWM 选择、Vout_limit、PFM 压摆率等可以根据寄存器映射进行设置。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我们三周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到了解答。

    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯