This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:客户询问

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372, TPS612592, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418130/tps61372-customer-inquires

器件型号:TPS61372
主题中讨论的其他器件: TPS612592TPS61033

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户 Lenovo 正在评估 TPS61372、他们有一些问题、您可以先看看吗?

谢谢你。

1) 1)  以下计算公式中的红色数字是否表示峰值电感器电流超出限流?

2)  TPS6134.0电流限制意味着电感器峰值电流必须低于该值、 或者电感器谷值电流必须低于该值?  峰值电流还是谷值电流、对吧?

3) 3)  在2.7V 输入和5.2V 输出下、TPS61372的最大输出电流能力是否低于 TPS612592?  是否意味着开关谷值电流限制模式能够提供更多的电流能力?

4)  当输入电压为2.7V~4.5V 时、输出电压要求为5~12V、平均输出功率为4W、峰值功率为9W、请确认1UH 电感值是否正常? 附件中包含1uH 电感器规格。

e2e.ti.com/.../HTQH25201T-MSR.pdf

5) 5)  IC 是否具有 OCP 功能?  发生 OCP 时、是断续模式还是恒定功率和压降模式?

6IC 是否具有 SCP (短路电流保护)功能?  发生 SCP 时、是断续模式还是恒定功率和压降模式?

7) SCP 的阈值是如何触发的?

8) 当输入电压为2.7V~4.5V 时,输出电压要求为5.2V , IOUT1.4A ,我 更新计算工具 Excel。 请检查补偿电路元件值是否正常?

e2e.ti.com/.../TPS61372-Quickstart-Tool_2D00_2_5F00_7-to-5_5F00_2-boost_5F00_1.4.xlsx

谢谢!

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

        请帮助检查 sch。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/QI_5F00_SUB_5F00_BOARD_5F00_0926-1_2D00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    对于 TPS61372、当在 Vin = 2.7V、Vout = 5.2V、自动 PFM 模式且 L = 1μH 的条件下工作时、保证的最大 Iout 约为1.28a。

    如果 L = 4.7μH、则保证的最大 Iout 约为1.45A。

    在 FPWM 模式下、最大 Iout 会小一些。  当 Vin = 2.7V、Vout = 5.2V、FPWM 模式且 L = 4.7μH 时、保证的最大 Iout 约为1.40A。

    最大 Iout 略小于所需的最大 Iout。 请帮助检查它是否会成为问题? 是否将考虑使用 TPS61033等其他解决方案?

    以下是对您的8个问题的评论。

    1) 1)红色数字意味着为了满足所需的 Iout、电感器峰值电流已超过最小峰值电流限值。

    2)对于 TPS61372、电流限制意味着峰值电感器电流必须低于此限制。

    3) 3)计算出的 TPS612592最大 Iout 比 TPS61372的最大 Iout 大一点。 嗯、在热性能的限制下、Vin = 2.7V 且 Vout = 5.2V 时 TPS612592的最大 Iout 小于1.4A。

    4)当 Vin = 2.7V 时、最大输出约为7.5W、即使使用了具有更大电感的电感器。

    5) TPS61372具有开关峰值电流限制、无 OCP。  

    6) 6) TPS61372具有断续输出短路保护功能

    7) 7)请参阅数据表中的此说明。

    8)相位裕度太小。 建议 RC 为61.9kΩ。

    此致

    Lei  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    Vin 范围是多少? 2.7V 至4.4V?

    最大 Iout 是多少?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Zhong

          1)  输入电压范围为 2.7V 至4.5V。

          2)  Vout 5.2V ,  我们将使用1uH 与强制 PWM。

          3)    tps61372如何 支持峰值电流?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    8)相位裕度太小。 建议 RC 为61.9kΩ。

    你(们)好  

    61.9K 是基于 L=1uH ?,  此外 ,我们使用3*22uf 电容,但有效电容为18uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    61.9K 基于 L=1UH?

    有。

      tps61372如何 支持峰值电流?

    当 Vin = 2.7V、Vout = 5.2V、Mode = FPWM、L = 1μH 时、保证的最大 Iout 约为1.22A。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

          1) 计算61.9K 和82K 的相 位裕度、61.9K 电阻  对应68度的相位裕度、、82K 电阻对应60度的相位裕度、因此合适的相位裕度应该小于60度?   不更改 CC1值?

          2) 2)   不需要更改 CC1值?

          3)   你能更新 sch 检查结果吗?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    最让人担心的是、当 Vin = 2.7V 且 Vout = 5.2V 时的最大 Iout 似乎小于应用所需的最大 Iout。 请再次确认。

    以下是对您的问题的评论。

    所以合适的相位裕度是否应小于60度?

    当 RC = 82kΩ 时、相位裕度为60.6º μ s、没关系。 如果相位裕度小于60º 度数、则仍然可以。

    不需要更改 CC1值?

    没有需要。

    您能更新 sch 检查结果吗?

    原理图上没有问题。 RC (R25)是82kΩ、而不是 2k、所以没关系。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

        我们将 R25值更新为62K、并将 C44 22uF 添加至 Vout、   可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

          当峰值电流超过受限电流时、   可以触发 SCP 功能的超过电流限制将保持多长时间。   

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,C145的额定电压是10V,还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    从 电感器电流达到 电流限制、到电感器电流开始下降、延迟非常小、约为10~20ns。

    C38的10V 直流额定值是可以的。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 蕾

          C38(470pF)的电容器精度为10%、可以接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    还不错。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

           当 VIN 为4.7V 时、OUT 设置为5.2V、且强制 PWM 模式时、  开关是否能 正常工作?    VIN 与 Vout 之比是否存在一些恒定导通时间或恒定关断时间限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    当 Vin = 4.7V 且 Vout = 5.2V 时、TPS61372可以正常工作。

    当 Vin 非常接近 Vout 时、此器件的特殊功能可确保 Vout 保持稳定。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好请 帮助 分享 波特图传递函数的公式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    请参阅数据表中的"8.2.2.6环路稳定性和补偿"部分、其中包含 传递函数的所有公式。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

      请告诉我您的电话号码,当 瞬时 0mA 到500mA 时 VIN 有很大的下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我已经请求 Charles 帮助我将电话号码发送给您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lei

            1)我们添加了 RC 电路来使能信号延迟。 GPIO_QI_CH2_BOOST_EN 为1.7V、因此 R21 3.3K 可以吗?   

             2)此时、引脚 B4的预期电压是多少? 我可以打开启用吗?

            3) 3) B4引脚承载多大的电流?

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC 电路由3.3k 和4.7uF 电容组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    1) R21和 C45由所需的延迟时间决定。 对于器件本身而言、3.3k 就可以了。

    2)假设 Vin > UVLO、那么只要 EN 引脚(B4)电压> 1.2V、器件就已启用。

    3) 3)当 GPIO_QI_CH2_BOOST_EN 为1.7V 时、流入 EN 的电流在2.1μA 周围。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

         我们测量使能电流, 也许~10uA ,是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

     2.1μA 是指流入 EN 引脚的电流。

    10μA 电流是否包含从 R23流向 GND 的电流? 如果是、则合理。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

      我会检查2uA。

    其他问题、请检查 VIN IQ 是否正确?

    VIN2.8V、VOUT5.18V、自动 PFM  VIN IQ =168uA、

    VIN4.5V VOUT5.18V、自动 PFM   VIN IQ =145UA、  

    VIN2.8V、VOUT5.18V PWM   VIN IQ 25mA、

    VIN4.5V VOUT5.18V、PWM  VIN IQ 11mA、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    在没有开关的情况下测试 IQ。 应在空载时测试您的数据、对吧? 它将比数据表中的实际 IQ 大得多。

    此致

    Lei