Other Parts Discussed in Thread: TPS61372, TPS612592, TPS61033
主题中讨论的其他器件: TPS612592、 TPS61033
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户 Lenovo 正在评估 TPS61372、他们有一些问题、您可以先看看吗?
谢谢你。
1) 1) 以下计算公式中的红色数字是否表示峰值电感器电流超出限流?

2) TPS6134.0的电流限制意味着电感器的峰值电流必须低于该值、 或者电感器的谷值电流必须低于该值? 峰值电流还是谷值电流、对吧?
3) 3) 在2.7V 输入和5.2V 输出下、TPS61372的最大输出电流能力是否低于 TPS612592? 是否意味着开关谷值电流限制模式能够提供更多的电流能力?
4) 当输入电压为2.7V~4.5V 时、输出电压要求为5~12V、平均输出功率为4W、峰值功率为9W、请确认1UH 电感值是否正常? 附件中包含1uH 电感器规格。
e2e.ti.com/.../HTQH25201T-MSR.pdf
5) 5) IC 是否具有 OCP 功能? 发生 OCP 时、是断续模式还是恒定功率和压降模式?
6)IC 是否具有 SCP (短路电流保护)功能? 发生 SCP 时、是断续模式还是恒定功率和压降模式??
7) SCP 的阈值是如何触发的?
8) 当输入电压为2.7V~4.5V 时,输出电压要求为5.2V , IOUT1.4A ,我 更新计算工具 Excel。 请检查补偿电路元件值是否正常?
e2e.ti.com/.../TPS61372-Quickstart-Tool_2D00_2_5F00_7-to-5_5F00_2-boost_5F00_1.4.xlsx
谢谢!
Charles