Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
工具与软件:
您好、TI 团队:
我使用 BQ25750制作了自己的 PCB (作为太阳能充电器系统的一部分)。 还在测试阶段、无法给电池充电。
用于测试的输入电压为24V。 相关电池为锂离子电池4S13P、52Ah、12.8V。
该原理图可通过以下链接以 pdf 格式插入: https://chocolate-sibeal-55.tiiny.site
我遇到的第一个问题是原理图中的 wtih ACUV 和 ACOV 电阻器。 完成后、IC 不会启动(REGN=0V)。 当我取出它们(ACUV 至 Vac 和 ACOV 至 GND)后、REGN 电压像预期的那样跳至5V。
我的问题是所有3个 LED (电源正常、STAT1和 STAT2)都亮起。 根据数据表、这应该是某种故障、但读取故障状态寄存器(0x24)一切都是正常的、也即无故障。
当我将电池连接到 con3时、它的读数为13.08V、这是浮动时的电池电压。 我从数据表中了解到、使用249K 作为顶部 RFB 和29.8k 作为底部 RFB、电池上的电压应该是14.4V、对吗?
我的第二个问题是 Vout 是复制 Vac (如果我输入24V 输入、24输出、如果我输入48V 输入、48V 输出)、并且如果我仅使用电池(不使用 Vac)、电压与电池(13.08V)不同、但会下降到大约8V 的某个水平。
对我来说、Im 似乎缺少了一些东西来使其完全正常工作、但我不知道是什么。 感谢任何帮助。
提前感谢您、
预拖动