This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2331:具有不同电压的 VIN

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435064/tps2331-vin-with-different-voltage

器件型号:TPS2331

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS2331、但 PIN8 Vin 使用不同的12V 电压。 但电源为3.3V

当我们从输出端漏极5.5~5.8A 负载时、我们发现栅极引脚因高电平/低电平原因异常 Q1开关。

因为 Vin 引脚上只能使用相同的电压? 使用较高的电压可能会导致这种行为? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    选择不同的输入和输出电压有什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我认为只是连接到了错误的电源域。 那么、这可能会导致意外行为? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Jeff。

    输入不同、检测到的输出也不同。

    请将输入连接到同一电源。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 从结构的角度来看、如果"IN"引脚仅用于 PREREG 并独立于 ISET 提供稳定电压、是否存在任何问题?
    2. 我们最初的判断是将中视为逻辑 REG 的输入电源。
    3. 如果 IN 和 ISET 连接到同一电源、我们之前会遇到异常情况、使用单芯导线多次将 V_LV_3V3_OUT 接地可能导致1Q3烧毁和 MOS 关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它的基准可用于逻辑块中。

    您的设计是否已在使用中?

    您可以查看具有快速短路响应和保护功能的集成 FET 电子保险丝解决方案。

    谢谢  

    Amrit