请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62869EVM-118 主题中讨论的其他器件:TPS62869
工具与软件:
大家好、团队成员:
我注意到 TPS62869数据表不 建议将 AGND 分离。
我是否可以直接连接 AGND 和 PGND、或者是否仍需要小型网络连接迹线?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我注意到 TPS62869数据表不 建议将 AGND 分离。
我是否可以直接连接 AGND 和 PGND、或者是否仍需要小型网络连接迹线?

您好!
网带是一种组织各种 GND 以在 PCB 布局中正确连接它们的方法。 最重要的是布局、而不是原理图。
对于该 IC、PGND 和 AGND 引脚彼此相邻、因此这是星形/通用 GND 的理想选择。 此外、应连接到 AGND 的唯一小信号元件是 VSET 电阻器、该电阻器应紧邻 AGND 和 VSET 引脚。
因此、不需要与此 IC 的 GND 使用网带。
谢谢!
Chris