This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869EVM-118:是否有必要使用 TPS62869将 AGND 和 PGND 分开?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437594/tps62869evm-118-is-it-necessary-to-separate-agnd-and-pgnd-with-tps62869

器件型号:TPS62869EVM-118
主题中讨论的其他器件:TPS62869

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我注意到 TPS62869数据表不 建议将 AGND 分离。
我是否可以直接连接 AGND 和 PGND、或者是否仍需要小型网络连接迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    网带是一种组织各种 GND 以在 PCB 布局中正确连接它们的方法。  最重要的是布局、而不是原理图。

    对于该 IC、PGND 和 AGND 引脚彼此相邻、因此这是星形/通用 GND 的理想选择。  此外、应连接到 AGND 的唯一小信号元件是 VSET 电阻器、该电阻器应紧邻 AGND 和 VSET 引脚。

    因此、不需要与此 IC 的 GND 使用网带。

    谢谢!

    Chris