请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 工具与软件:
你(们)好
我们已经制作了适用于 BQ34110的原理图
我们的规格:
VCC_BATT_IN:9V 至12.6V
我们直接使用3节电池组、其中我们对每节电池都有访问权限、我们可以直接获得3节电池的电压(从9V 到12.6V)
请查看随附的以下原理图:
.e2e.ti.com/.../BQ34110_5F00_Fuel_5F00_Gauge_5F00_A0_2D00_01.pdf
请检查并提供评论意见