This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110:用于审阅的原理图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436579/bq34110-bq34110-schematic-for-review

器件型号:BQ34110

工具与软件:

你(们)好  

我们已经制作了适用于 BQ34110的原理图

我们的规格:

VCC_BATT_IN:9V 至12.6V

我们直接使用3节电池组、其中我们对每节电池都有访问权限、我们可以直接获得3节电池的电压(从9V 到12.6V)

请查看随附的以下原理图:

.e2e.ti.com/.../BQ34110_5F00_Fuel_5F00_Gauge_5F00_A0_2D00_01.pdf

请检查并提供评论意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我审阅了原理图、没有看到任何明显的错误。 但是、我没有定期看到用于通信线路的设计选择、这应该不是问题。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian  

    感谢您分享反馈。 我对 MOSFET 电路有一些疑问且存在电阻分压器值、请帮助检查该值一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    感谢您提请注意原理图的该部分。  

    不需要这些电阻。 此外、FG_BAT 和接地之间应该有一个3300pF 电容器。 在审查您的原理图时、我参考了我们的 EVM 原理图。  www.ti.com/.../sluubi1a.pdf

    此致、

    Adrian