Other Parts Discussed in Thread: TPS53830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53830 工具与软件:
您好支持团队
我们的团队使用 TPS53830为项目中的 DRAM 加电。 执行内存测试时、BIOS 会将 寄存器 RA3写入 TPS53830芯片。 此步骤用于清除 BIOS 代码描述中的错误信息。 但是、 在将 寄存器 RA3写入芯片后、我们无法通过 I2C 扫描 TPS53830。 TPS53830的 I2C 地址似乎被清除。 交流电源后开始工作。 我们可以在电路板上扫描 TPS53830。
我想知道这是否与 TPS53830不具有 记录自动清除功能有关。