This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830:在存储器测试中无法通过 I2C 找到 TPS53830。

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438301/tps53830-tps53830-cannot-find-via-i2c-in-memory-test

器件型号:TPS53830

工具与软件:

您好支持团队


我们的团队使用 TPS53830为项目中的 DRAM 加电。  执行内存测试时、BIOS 会将 寄存器 RA3写入 TPS53830芯片。 此步骤用于清除 BIOS 代码描述中的错误信息。 但是、 在将 寄存器 RA3写入芯片后、我们无法通过 I2C 扫描 TPS53830。 TPS53830的 I2C 地址似乎被清除。 交流电源后开始工作。 我们可以在电路板上扫描 TPS53830。  

我想知道这是否与 TPS53830不具有 记录自动清除功能有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS53830的信息需要签订保密协议。 贵公司是否与 TI 签订了 NDA?

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确信我的公司与 TI 签订了 NDA。  我在  IEIT 系统股份有限公司工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个公开论坛、请联系您当地的 TI FAE 代表继续讨论。

    BR、

    Sam G.