请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25149-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM25149
工具与软件:
数据表说明、当负载电流小于电流限制值的30%时、禁用有源 EMI 滤波器。 在我的应用中、我需要一个前端转换器来生成推挽电源、然后生成逆变器开关的偏置电源。 此处的负载电流 在大多数时间都将低于电流限制值的30%。 那么、 在 LM25149中、是否有办法在轻负载条件下启用有源 EMI 滤波器?