This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:在 LM25149中、是否有办法即使在轻负载条件下也启用有源 EMI 滤波器?

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438713/lm25149-q1-is-there-any-way-to-enable-active-emi-filter-in-lm25149-even-at-light-loads

器件型号:LM25149-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25149

工具与软件:

数据表说明、当负载电流小于电流限制值的30%时、禁用有源 EMI 滤波器。 在我的应用中、我需要一个前端转换器来生成推挽电源、然后生成逆变器开关的偏置电源。 此处的负载电流 在大多数时间都将低于电流限制值的30%。 那么、 在 LM25149中、是否有办法在轻负载条件下启用有源 EMI 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、通过在启动后将 CNFG 拉为高电平(>2V)、可以启用 AEF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但其中提到 AEF 的启用/禁用也取决于负载。 请参阅此内容进行参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek 您好、我很确定 CNFG 覆盖、但让我确认一下。