This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:Ruv1和 Ruv2的最大值?

Guru**** 2502245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435943/lm70840-q1-maximum-value-of-ruv1-and-ruv2

器件型号:LM70840-Q1

工具与软件:

必须流入引脚9 (EN/UVLO)的最小电流是多少?

或者换句话说: Ruv1和 Ruv2的最大值可以有多高?

866K 和221K 的值是否正常?

背景:
对于处于睡眠模式的我们的器件、来自 Vin Via Ruv1和 Ruv2的电流应该尽可能小、从而节省电池电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    感谢 您在您的设计中考虑使用 LM70840-Q1。 设备专家当前不可用。 请等到下周才能获得答案。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    很抱歉耽误你的时间。  这就是答案:在适用的工作条件下、在最坏的情况下、UVLO 引脚电流不会超过200nA。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。