请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138128 工具与软件:
尊敬的 Champ:
我要求为我的客户提供服务。
目前、用户使用 原始工具将 TI X0文件转换为十六进制文件。 转换后、我们发现十六进制的起始地址为0x10000。 数据分布在0x10000~0x18FFF 之间。
编程时、我们在 ROM 模式下编程、因此我们当前设置的地址为0x40000-0x5FFFF。 所以想要再次确认、该文件目前已编程到程序闪存2和3中、对吧?
谢谢。此致、
Johnny