This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:编程地址

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437470/ucd3138128-programming-address

器件型号:UCD3138128

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

目前、用户使用 原始工具将 TI X0文件转换为十六进制文件。 转换后、我们发现十六进制的起始地址为0x10000。 数据分布在0x10000~0x18FFF 之间。

编程时、我们在 ROM 模式下编程、因此我们当前设置的地址为0x40000-0x5FFFF。 所以想要再次确认、该文件目前已编程到程序闪存2和3中、对吧?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    我会在一天内回到你身边。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    是否有任何输入?

    谢谢!  

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    十六进制输出或。 X0输出的地址应从0x0开始。 通过融合、我们可以将相同的十六进制/X0下载到块2和3中。 当器件启动且 BootROM 开始执行时、它将发现块2和3中存在有效代码。 然后、BootROM 将在虚拟地址0x0处重新映射块2。  

    因此、映像文件应始终具有0x0地址。 BootROM 用于重新映射块2、3。 精度等。

    此致

    Hemanth