This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:bq25300

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435843/bq25300-bq25300

器件型号:BQ25300
Thread 中讨论的其他器件: BQ25308

工具与软件:

大家好、我们项目中使用的 bq25300充电器电路。

当充电器处于禁用模式时、意味着不连接5V 输入、会消耗5 - 6mA 电流。 Sō 我的器件由电池供电、当器件处于睡眠模式时、5mA 至6mA 至关重要。 因此、请提供有关如何降低电流的建议。

当充电器处于禁用模式时、我测量 POL 和 EN 引脚的电压为0V。

当启用模式 POL =4.6V 且 EN 0v 时、电池充电正常没有问题。

谢谢、此致

Durga Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Durga:

    我们将在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ning、
    它对我们来说是高度优先的。 请帮助我们。  根据数据表、当 Vbus 被移除时、bq25300处于 HiZ 模式。 我的问题是即使当 HiZ 模式也消耗5 mA 电流的电池电压移动到 sw1&2(pin13&14)通过电感器。 因此在电池电压之前放置二极管。 但即使有一些电压仍然流经电感器(3.45v)、其消耗也是5mA。 那么、请给我建议如何减少它  
    此致
    Durga Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在仅使用电池时测量 VBUS 引脚电压?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    当电池仅为0V 时的 VBUS 引脚电压。

    数据表中 提到、 一旦 BAT_OVP、BAT 引脚上就会有7mA 下拉电流
    触发的。 BAT_OVP 可以在充电模式、终止模式和故障模式下触发。这意味着连接电池后、它持续消耗7mA 的电流。 Clarifyit。

    此致

    Durga Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ning、

    嗨、Ning、

    当电池仅为0V 时的 VBUS 引脚电压。 以下是仅连接电池时的电压电平(无5V 输入电压)

    1 VBUS:0V

    REGN:0V

    STAT 0V

    4.ICHG:0V

    5 POL:0V

    EN:0V

    7.TS:0V

    9.VSET:0V

    10 VBAT:4.087V

    13和14 SW1&2:4.087V

    15.BTST:3.77V

    16. PMID:3.8V

    数据表中提到、 一旦 BAT_OVP、BAT 引脚上就会有7mA 下拉电流
    触发的。 BAT_OVP 可以在充电模式、终止模式和故障模式下触发。这意味着连接电池后、它持续消耗7mA 的电流。 澄清一下。

    此致

    Durga Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    BAT_OVP 不仅适用于电池。

    我们尝试了您的测试条件、但没有看到您的观察结果。 如果有任何其他东西从电池中拉出电流、请仔细检查您的电路板。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ning、
    我的设备在睡眠模式下使用电池充电器电路消耗2.5mA。 当连接电池充电器电路时,它将采取7.75mA。根据我的观察,当每次 VBUS 断开时, BQ25300将处于高阻态模式。 但电池电压通过电感器返回到 SW1&SW2 (引脚13&14)。
    所以我在电感输出和电池之间放了一个二极管、这样电池电压就不会反转。 但由于 BAT 引脚10上的电池电压检测、因此没有用处。
    因此、请在 VBUS 断开连接时提供解决方案、Bq25300将处于禁用模式、消耗的电流低于1A.Blow 原理图  
    此致
    Durga Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、请在 VBUS 断开连接时提供解决方案、Bq25300将处于禁用模式、并且消耗的1mA 较少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Durga:

    1.在 BQ25308 EVM 上进行测试时、电池电流远小于1mA。

    2.如果从电路板上取下 BQ25308、电池的电流将会是多少?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我在之前的邮件中已经提到过、当我从电路板上取下 BQ25300时、我将采用电池供电的2.5mA、连接的 bq25300将采用电池供电的7.75mA。

    如果 VBUS 未被提供、您会说<1mA、但予以确认。  

    当电池连接到 BAT 引脚且 VBUS =0V 时、在 SW1和 SW2和 BTST、PMID 处提供电压。如果需要任何更改、请检查原理图一次。

    以下是当 VBUS =0V VBAT=4、08V 时、在我们的电路板中获得的电压   

    VBAT:4.087V

    13和14 SW1&2:4.087V

    15.BTST:3.77V

    16. PMID:3.8V

    因此、请提供正确的解决方案、因为我们需要在下周大规模生产。 请帮我确定一下高优先级。 如果提供任何 Skype 和团队、我将联系。 短路。

    此致

    Durga Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Durga:

    您是否在多个板上观察到类似的电池电流?

    谢谢!

    宁。