Thread 中讨论的其他器件: BQ25308
工具与软件:
大家好、我们项目中使用的 bq25300充电器电路。
当充电器处于禁用模式时、意味着不连接5V 输入、会消耗5 - 6mA 电流。 Sō 我的器件由电池供电、当器件处于睡眠模式时、5mA 至6mA 至关重要。 因此、请提供有关如何降低电流的建议。
当充电器处于禁用模式时、我测量 POL 和 EN 引脚的电压为0V。
当启用模式 POL =4.6V 且 EN 0v 时、电池充电正常没有问题。
谢谢、此致
Durga Prasad