This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:V3、V2、V1和 V0输入引脚的电压电平不遵循此顺序是否可接受?

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438384/tps51215a-is-it-acceptable-for-the-voltage-levels-of-the-v3-v2-v1-and-v0-input-pins-to-not-follow-this-order

器件型号:TPS51215A

工具与软件:

嗨、团队:

在典型应用图中、VREF 的分压器线路穿过 V3、V2、V1和 V0。

然而、如果每个 Vn 引脚使用单独的分压器电路、则 V3、V2、V1和 V0输入引脚的电压电平不遵循此顺序是否可接受?

例如、如果 V3为0V 或 V0不为0V、它是否会影响 TPS51215A 的运行?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    抱歉、我不太明白您的问题。 但您可以在数据表中看到这些引脚配置的详细信息。 如果您有任何其他问题、我再来回答。  谢谢。

    奥罗拉