This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:适用于在音频应用中为运算放大器供电的直流/直流升压?

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, TPS61041, TPS61377, OPA2990, TPS61170, TLV61047, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435565/tps61041-suitable-dc-dc-boost-for-powering-op-amps-in-audio-application

器件型号:TPS61041
主题中讨论的其他器件: TPS61377OPA2990、OPA1678、 TPS61170TLV61047、TPS61372

工具与软件:

您好!

我正在寻找用于为音频应用中的运算放大器供电的升压转换器。

参数要求。 也许你会更好地建议我。

1.需要把5V 升压到+12V -我也想用电荷泵电路来形成-12V 的轨。

2.对于音频应用、恒定开关频率(PWM 模式)是否优于 PFM 模式?

3.空间非常有限,所以只有 DFN、WSON 等小型封装,而不是 BGA 型封装。

4.价格也不错。

我发现仅提到了 TPS61041 但它可以在 PFM 模式下工作、我不确定这是否适合音频(运算放大器)。 在寻找建议是否可以使用它、并且 一些开关噪声(取决于频率变化)将不会在音频中传输和听到。

我的最后一个问题-运算放大器是否可以直接连接到这种类型的对称电源轨? 升压+电荷泵电路? (参考图片)

谢谢你

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    OPA 所需的最大电流是多少? 我想检查 Iout 是否足够大以满足您的应用需求。

    [quote userid="611371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435565/tps61041-suitable-dc-dc-boost-for-powering-op-amps-in-audio-application 对于音频应用而言、恒定开关频率(PWM 模式)是否优于 PFM 模式?[/QUOT]

    建议使用 PWM 模式来使正负输出都稳定。

    [报价 userid="611371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435565/tps61041-suitable-dc-dc-boost-for-powering-op-amps-in-audio-application "] 我发现仅提到了 TPS61041 但它可以在 PFM 模式下工作、我不确定这是否适合音频(运算放大器)。 如果我可以使用它、并且 某些开关噪声(取决于频率变化)将无法在音频中传输和听到、请寻求建议。

    我需要总 Iout 来检查工作频率。 我们还有 TPS61377等器件、它可以在 FPWM 模式下工作。  

    [quote userid="611371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435565/tps61041-suitable-dc-dc-boost-for-powering-op-amps-in-audio-application 我的最后一个问题-将运算放大器直接连接到这种类型的对称电源轨是否可以? 升压+电荷泵电路? (供参考的图片)

    取决于您使用的 OPA。 确认 Iout 后、可以估算 Vout 纹波、然后您可以根据 OPA PSRR 检查它是否可接受。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    感谢您的答复。

    因此、我必须找到 PWM 模式升压控制器。

    IOUT 将约为20mA max 或者更低一些? 你怎么看? 进行一些更改。

    感谢推荐  TPS61377、但它非常大材小用。 因此没有必要的引脚。 另外一些与 TPS61041类似

    目前、我已将该运算放大器放置在原理图中- OPA2990 WSON 2x2。 这一个看上去也不错、OPA1678、但封装更大。  但您可以另向我推荐。 更新了:我将使用 OPA1678。 我在 PCB 上腾出了空间。

    这个是我的音频应用程序。 有来自 XLR 连接器的连接信号。  

    谢谢
    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    关于升压转换器的内容。

    我找到了两个: TPS61170或 LM2735XSD。 我宁愿使用  TPS61170、因为它更小。 您能帮助我为使用 OPA 的应用选择合适的电感器值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Martin:

    对于+/- 12V 应用中的 TPS61170、10μH 电感器将是一个不错的选择。

    Iout 将是20mA max 或者更低一些? 你怎么看? 根据我下面的原理图。

     /- 12V 输出用于 OPA 电源、对吧? 从原理图中可以看出、Iout 应较小。

    [报价 userid="611371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435565/tps61041-suitable-dc-dc-boost-for-powering-op-amps-in-audio-application/5505469 #5505469"]感谢推荐  TPS61377、但这真是大有收获。 因此没有必要的引脚。 另外一些与 TPS61041类似 [报价]

    按照我的计算、当 TPS61170使用10μH 电感器时、当总 Iout (来自+/- 12V)大于50mA 时、它将在 PWM 模式下工作。 因此、如果总 Iout 为20mA、TPS61170应仍在 PFM 模式下工作。

    还有一种更适合您的应用的器件、即全新的预发布器件 TLV61047、采用2.9mm x 1.6mm SOT23封装。 尽管尺寸比 TPS61170大、  TLV61047的优势在于即使在负载较轻的 DCM 模式下也能在准恒定固定频率(~1.6MHz)下工作、例如 Vin = 5V、Vout = 12V、Iout = 5mA。

    目前网站上应该就会提供数据表。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    感谢您推荐的升压控制器、但 SOT-23对于我的 PCB 来说如此之大。 DFN 封装。

    如何将100uH 电感器与  TPS61170结合使用? 仍比 CCM 中高得多。

      

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    100μH 过大、应该会出现不稳定问题。

    采用 WCSP 封装的 TPS61372是否可用于您的应用? 尺寸小于 TPS61170、它具有 FPWM 模式。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    谢谢你。 如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

    Lei