请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920EVM 工具与软件:
您好!
我是安大略理工大学的硕士学生、目前我从事锂离子电池和 BMS (电池管理系统)。 我想要一个能分别读取5个电芯电压和电池组电流的评估板。 我遇到了您的一个产品 BQ76920EVM 板、它能够为我提供相同的功能。 我已订购并开始使用、但我不清楚的一点是如何将电池组连接到电路板、以便我们可以与电源一起对电池组进行充电和放电。 我需要的是电池组充电和放电电流数据以及各个电芯的电压数据、
请指导我将电源、电池组和负载连接到评估板以及评估软件中的寄存器设置、从而在充电和放电时获取电池包电流和各个电池电压。
此致、
Mohit Sharma。