This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:将 BQ76920EVM 与电源、负载和电池包连接。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438682/bq76920evm-connection-of-bq76920evm-with-power-supply-load-and-battery-pack

器件型号:BQ76920EVM

工具与软件:

您好!

我是安大略理工大学的硕士学生、目前我从事锂离子电池和 BMS (电池管理系统)。 我想要一个能分别读取5个电芯电压和电池组电流的评估板。 我遇到了您的一个产品 BQ76920EVM 板、它能够为我提供相同的功能。 我已订购并开始使用、但我不清楚的一点是如何将电池组连接到电路板、以便我们可以与电源一起对电池组进行充电和放电。 我需要的是电池组充电和放电电流数据以及各个电芯的电压数据、

请指导我将电源、电池组和负载连接到评估板以及评估软件中的寄存器设置、从而在充电和放电时获取电池包电流和各个电池电压。

此致、

Mohit Sharma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    。  bq76920评估模块用户指南 说明了如何执行连接(请参阅)  第 6.4节连接电池 )。 对于负载/充电器、您可以将其连接到 PACK+/PACK-端子上。

    用户指南应说明其中的大部分内容、如果您在那里有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon