This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731EVM-095:更改输出电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731EVM-095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438696/tps23731evm-095-change-output-voltage

器件型号:TPS23731EVM-095
主题中讨论的其他器件: PMP22806TPS23731

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个关于 TPS23731EVM-095的问题。

对于 TPS23731EVM-095、我想将输出电压更改为高达12V、但遇到问题。

当我进行计算时、输出电压似乎已经设置为12V、但我测得其值大约为5V。

在查看数据表时、我发现:

 TPS23731EVM-095是否预计具有12V 或5V 输出?

此致!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    您需要使用不同的变压器将 Vout = 5V 更改为12V。 通常5V 输出变压器具有 Naux :nsec = 2.4:1和12V 输出变压器具有 Naux :nsec = 1:1。 您可以通过 www.ti.com/.../PMP22806参考12V TPS23731设计 PMP22806

    下面是关于计算方法的信息:  

    Vout/nsec * Naux = 1.75V/R_devider2 *(R_devider1 + R_devider2)

    PSR 需求  

    此致、

    Diang