This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:当1节电池的充电电流超过3.5A、2节/ 3节电池的充电电流超过4.1A 时、电池充电器 IC 会产生奇怪的开关噪声、但它应该会高达5A

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25750, BQ25798, BQ25798EVM, BQ25820, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438388/bq25798evm-battery-charger-ic-makes-weird-switching-noises-when-i-go-beyond-3-5a-of-charging-current-for-1s-and-4-1a-of-charging-current-for-2-3-4s-but-it-should-go-up-to-5a

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798、BQ25730、 BQ25820、BQ25750、 BQ24610

工具与软件:

您好! 如标题中所述、我使用 BQ25798开发了一款适用于钠电池的电池充电器、 完全基于 BQ25798EVM PDF 原理图 在1.5MHz 处开关。 但是、对于高于3.5A 的1S 电池、或者对于2/3/4S 电池、该芯片似乎无法保持恒定电流充电。 例如、我在1S 从3.5切换到3.6A 时、它开始发出怪异的噪声、电流降至0并返回


我使用的器件与 EVM 相同、并尝试尽可能严格遵循 PCB 布线指南、但仍很难保持超过4.1A。 请参阅下面的布线和原理图:
         

我用绿色标记了输入功率、用紫色标记了输出。 我的路由是否有问题? 我的输入/输出布线宽度为0.6mm (对于 BAT 和 VBUS 引脚)、SW1和 SW2引脚的布线为0.3mm、JLCPCB 处的 PCB 密度为1oz。 我是否在向 SW 线路询问是否存在过大的电流? 它们是否会太窄?


至于芯片数据表中的布局示例、它周围似乎有一个非常实心的接地层、但我几乎找不到任何接地层(在顶部、因为我的布局从上到下依次为电源、GND、信号、 GND、电源)、因为元件密度高。

或者、它可以来自 TI CHARGE GUI 中我的其中一个设置吗? 我还注意到的一点是、随着电池充电、我可以缓慢增加电流。 例如、我完全耗尽的2S 电流只能消耗3.5A 电流、但当我再给它充电10%时、电流上升到3.8A 电流。 据我所知、充电电流不应取决于电池的充电(和电压)状态、对吧?

这些是我在 GUI 中的设置:

您是否在设置、原理图或 PCB 布局中发现了任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FOCA:

    STATUS 和 FAULT 寄存器(0x1B 至0x27)报告这次执行的操作?  例如、充电器可能会受到输入功率限制(IINDPM 或 VINDPM)、因为 VBUS*IBUS < VBAT*ICHG、或者更可能是 IC 封装变得过热、充电器正在进入热调节状态。  预计 IC 在充电电流超过4A 时会变烫。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热性能不是这样、因为我放的散热片上有导热膏、上面还有风扇在吹、4A 温度不超过80°C、调节温度120°C。

    对于故障寄存器、90%左右出现"VBUS_OVP_STATUS"、有时芯片也会同时报告"VBAT_OVP_STATUS"以及 VBUS 错误。 请参阅下图:

    我该怎么办?

    另外、以下是我的输入设置:

    我不能将 IINDPM 更改为高于3A 的任何电流、即使 ILIM 引脚通过0o 电阻器连接到 REGN (5V)、该电阻器应将电流设置为最大5A。

    对于 ABS VINDPM、我不确定它是什么、但如果这是最大输入电压、那么长时间以来、我一直获得20V 的输入电压、而没有任何错误、因此就不可能是这样。 我试图把它提高到20/21V、认为它可能与充电有关、但这会完全阻止任何电流进入

    和 VOC_PCT、我不确定这是什么...

    这是我的芯片配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foca:

    VINDPM 是您希望充电器在电源中允许的最低输入电压、这样便可避免电源崩溃。  因此、将 VINDPM 寄存器设置为略低于您的最大电流。  如果您设置过高、这可能会解释您的 VBUS OVP 错误。  VBAT OVP 是通过比较 BATP 引脚电压与 VREG 寄存器 x OVP%确定的。  当这些错误发生时、您能否提供 VBUS、VBAT、SYS 和 SW1的示波器快照?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的充电器使用20V-5A USB PD 合约、所以我应该将 VINDPM 设置为大约18V? 我有一个100W Anker 电源模块、所以它应该足够了。 因此、对于我的20V 电压、VINDPM 应该约为18V? 如果砖下降到低于,那么这将是一个严重的问题。

    我现在无法在示波器上访问 VBUS/VBAT/SYS/SW1线路(我还有一个双通道示波器...)。 对于所有4个示波器、示波器截图是否绝对必要? 让我知道我是否可以使用4通道示波器并为您提供信息。

    很奇怪、我无法将 IINDPM 提高到3.3A 以上、尽管它在器件数据表中明确指出、它可以灌入高达5A 的电流... 尝试改进这个设计是否值得、或者我是否应该寻找未集成开关 FET (如 BQ25798)的替代芯片? 我同时尝试了它与多种类型的电池和手机砖(我得到2个,一个65W 和另一个100W 的,所以我知道何时更换它们),它似乎可以给一个电池提供的最大电流是3.8A ,很可靠

    我之前在 >4/5S 下查看 BQ25820 (我希望可以在 GUI 中配置充电器)、而在<=4/5S 下查看 BQ25730。 我的项目目标是使用 USB PD 的100W 电池充电器(实际为80W,因为钠离子16V*5A=80W,即使是4.2*4=16.8*5=84W 锂离子电池充电器,也不超过85W)。

     BQ25820/BQ25730是否 更适合我的需求、因为它们没有集成开关 FET 问题、因此热性能更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrei:

    是 VINDPM=18V 或更低、前提是您认为 USB PD 能够更好地管理自己的输出功率。

    我忘记提及 IINDPM 最大值为3.3A、而不是5A。  如果数据表显示输入电流为5A、请在某个地方告诉我。  转换器的最大输出为5A。

    是使用带有外部 FET 的转换器、以简化热管理。  您可以尝试 BQ25750系列成员之一。  它可以完成您的所有电池配置。

    如果只有2个通道、则从 VBUS 和 SYS 开始。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持,Jeffz 先生,您是如此的正确,最大输入电流是3.3A ,这意味着该器件可能会灌入3.3A*20=66W 理论上... 我以为它是5A!

    嗯、在这种情况下、我将尝试改用新芯片、对于能够提供100W 功率的芯片、您是否有任何建议的器件型号? 我想制作一个小型 USB-C 3.0供电的1-4/5S 电池充电器、但 BQ2750对于此类任务来说有点过载。

    BQ25730是否适合我的项目? 我想挑选不会弃用、但仍保持良好生产寿命(从现在起至少再增加3年)的芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrei:

    BQ25730是不错的选择、但它不执行自动终止。  监测计需要监测电流、然后报告主机向充电器报告以终止充电。  您可以考虑使用 BQ24610、这是一种独立充电器、可减少软件工作量。   

    此致、

    Jeff